Coilcraft紛争鉱物対応方針

電子部品の製造業者として、Coilcraftは生産する製品にさまざまな金属を使用しています。これらの金属の一部、スズ(Sn)、金(Au)、タングステン(W)、およびタンタル(Ta)は、紛争地域であると判断されたコンゴ民主共和国(DRC)の東部地域で製錬されたものである可能性があります。売却による収益がドッド・フランク法に記載されている武装テロ組織を直接的または間接的に支援している場合、金属は紛争鉱物とみなされます。

これらの金属のサプライチェーンは複雑であり、Coilcraftは、これらの金属が、この紛争地域の武装テロ組織を補助または支援する評判の悪い製錬所から調達されることがないように、サプライチェーンにおいて合理的なデューデリジェンスを行っています。

Coilcraftは、サプライヤがResponsible Business Alliance(www.responsiblebusiness.org)を遵守し、これらの金属を社会的および環境的に責任のあるソースからのみ調達することを期待しています。

Coilcraftおよびサプライヤは、紛争鉱山由来の金属を故意に使用していません。 Coilcraftは定期的にサプライチェーンに問い合わせを行い、これらの紛争鉱物が使用されていないことを確認します。